This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:OPA376同相连接问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749147/opa376-opa376-non-inverting-connection-problem

器件型号:OPA376

我尝试将 OPA376AIDBVR 用作增益= 1的高阻抗同相放大器(中继器)。

反相输入通过500兆欧的电阻器连接到输出端和同相-接地端。 电源为+/- 2.5伏。

如果没有任何输入信号、输出电压大约为-1000mV。

同相输入和接地之间的短路电流约为150微安、而不是预期的飞安级。 我检查了这个芯片的几个副本、所有副本的结果都完全相同。

请解释可能导致此问题的原因以及如何解决此问题。

此致。

Sergay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergay、

    500M 的源电阻非常高。 这可能会拾取噪声和 EMI、这些噪声和 EMI 可在 OPAMP 的输入电路上解调并转换为失调电压。 运算放大器也会振荡。

    当您将一个10...100nF 的电容从 OPA376的正输入端连接到 GND 并与500m 电阻器并联时、输出失调电压是否消失?

    另一个问题是容性负载。 使用 DVM 触摸 OPA376的输出可能会引入过高的容性负载、从而使 OPA376振荡。 数据表的第7.3.3节说明了如何将 OPA376的输出与电容负载隔离、并通过这种方法保持 OPAMP 稳定。

    OPAMP 振荡的一个指示器是电源电流增加。 您可以通过测量电源线中的压降、使用1R 分流器来检查电源电流。

    我希望两个电源引脚和 GND 之间都有去耦电容器? 请参阅数据表的第10.1节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。
    感谢您的快速且信息丰富的响应。
    我知道高输入阻抗可能会导致噪声,但在这种情况下这不是问题,因为信号源的内部阻抗仅为1.2M,它将并联到500m 输入电阻器。
    我尝试按照您的建议连接1M 电阻或/和100 NF 电容器,以便与500m 电阻器并联,但它没有解决问题。
    是的、两个电源电压都有去耦电容器。
    运算放大器与任何外部电路断开连接、因此它没有电容负载。
    此外、我不会观察输出中的任何振荡。 它是值为-1080 mv 的清晰直流电。
    我是否有可能刚刚从 DigiKey 那里收到一批有缺陷的运算放大器? 我只是看不到这种简单情况的任何其他解释。
    Sergay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了写放大器传输输入交流信号的内容、但输入阻抗和偏移非常低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergay、

    嗯、您是否交换了引脚? 您使用什么封装? 请注意、SOT23封装和 SC70封装具有不同的引脚配置。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我非常仔细地检查了引脚排列。
    我还直接测量了芯片引脚上的所有电压。
    现在、我想尝试在同一电路板上使用其他运算放大器模型。 这将需要一些时间。

    Sergay。