This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:升级 OPA132、OPA2132、OPA4132?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2132, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748567/opa2132-opa132-opa2132-opa4132-upgrade

器件型号:OPA2132
主题中讨论的其他器件: OPA2156

高安培团队、

 

我正在升级数据采集设计,其中我将 OPA2132用于跨阻配置,以驱动16位 ADC。 我正在寻找一款与 OPA2132类似但具有更高带宽和压摆率(理想情况下具有更好偏移和漂移)的放大器。 您有什么新的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我们刚刚发布了 OPA2156,这是 OPA2132的一项重大性能升级。 它具有更低的宽带噪声(3nV/rtHz)、更高的增益带宽(25MHz)、更低的失调电压(25uV 典型值)和许多其他改进。  查看以下比较。  OPA2156的样片现可通过 TI 网上商店获取

    规格

    OPA2156

    OPA2132

    通道数

    2.

    2.

    Vs 最小值(V)

    4.5.

    5.

    Vs 最大值(V)

    36.

    36.

    GBW (MHz)

    25

    8.

    转换率(V/us)

    40

    20.

    Vos 典型值(UV)

    25

    250

    漂移典型值(uV/C)

    0.5.

    2.

    轨到轨

    输入、输出

    Iq 典型值(mA)

    4.4.

    4.

    Vn (10kHz、nV/rtHz)

    3.

    8.

    输出电流典型值(mA)

    117

    40

    偏置电流典型值(pA)

    5.

    50

    工作温度(°C)

    -40至125

    -40至85