This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:CHN CCO 与美国 CCO of LM293DR 之间的差异

Guru**** 2381900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293, LM393, LM393B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173435/lm293-the-differences-between-chn-cco-and-usa-cco-of-lm293dr

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件: LM393LM393B

尊敬的 TI 团队:

我们的客户报告说、使用 LM293DR 的 CHN CCO 会有很高的不能正常工作的速率、而使用 LM293DR 的美国 CCO 则正常工作。 因此、他们需要确认 CHN CCO 与美国 CCO of LM293DR 之间的差异。

CHN CCO 图:

美国 CCO 图片:

CHN CCO 不良症状描述:

第1行和第2行串联连接到负载电路、并且在 CPU 驱动器提供工作信号(快速启动和停止)后、负载间歇性工作、其中一些会导致 Q2和 Q3击穿损坏。

CPU 驱动器发出工作信号后、美国 CCO 的 LM293DR 将持续工作。

e2e.ti.com/.../LM293DR-schematic.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    LMx93/2993系列采用 PCN 将裸片更改为新裸片。 这一过渡正在进行中。

    装配体更改2021年3月29日

    上部的"CHN"(2658585)是新的裸片、而下部的"USA"(2598464)仍然是旧的原始裸片。

    对于大多数规格而言、新的"B"芯片通常"更好"。 新旧器件之间的参数差异汇总在数据表首页的表格中。 请注意、LM293的保证规格保持不变。

    在大多数应用中、不应有任何差异。 但是、如果应用中存在任何运行极端情况、这些情况可能会导致裸片出现任何差异。

    我不清楚故障情况。 是否可以获得"好"和"坏"示波器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 但对于这两种不同的 CCO 产品、新的 CHN CCO LM393导致 了高工作异常率 、并且我们的客户停止了生产线。 因此 、我们的客户想要知道 需要测试哪些数据才能解决此问题?  以及如何测量它? 您能给 我们一些建议吗?  

    关于 "好"和"坏"示波器照片的问题、 您能详细描述吗? 有关图片是否符合您的要求?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    异常工作意味着什么? 您能否显示输入、电源和输出的示波器波形照片? 显示良好状况和不良故障状况将有助于我们了解问题是什么。  

    由于感恩节假期、请期待您的问题得到一些延迟的回复。 感谢您的耐心等待。

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    哪个部分工作不正常? 针脚1-2-3 "A"或5-6-7 "B"侧?

    我对 U2 "B"侧的电压很好奇、尤其是 Vrect 和 Line1。

    Vrect (15V?)的平均电压是多少?

    TP110 (引脚5)的平均电压是多少?

    我担心通过 R62的"线路1"信号可能会将输入引脚(5)拉至接地以下。

    D11和 D15真的是肖特基二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    有关详细信息、请参阅以下信息:

    1) 1)哪个部分工作不正常? 针脚1-2-3 "A"或5-6-7 "B"侧?      

    答案:针脚1-2-3 "A"工作不正常

    2) 2) Vrect (15V?)的平均电压是多少?      

    答案:6.4V

    3)  3) TP110 (引脚5)的平均电压是多少?

    答案:0.1V

    4)  4)我担心通过 R62的"线路1"信号可能会将输入引脚(5)拉至低于接地值。

    答案:请参考下图

    5) 5)  D11和 D15真的是肖特基二极管吗?

    答案:是的、肖特基二极管。 D11的器    件型号是 Onsemi 的 BAT54SLT1G、而 D15是二极管的 BAT54-7-F。

    谢谢、

    此致

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我们需要确切知道什么是"异常"。 我们需要看到、范围上的"良好"和"不良"行为之间存在差异。 他们看到什么? 它是否缺少脉冲? 额外的脉冲? 突发噪声?

    由于它们将其缩小到通道 A 侧、我们将需要在 IN (TP101) 和输出引脚(TP102)上看到"正常"和"异常"运行的波形。

    查看电路、我没有发现任何突出的问题、因此这意味着在原理图中看不到它。 瞬变? 噪声?

    "探头"上信号的电压和频率是多少? 如果该电压过高并通过二极管消耗大量电流、 输入上的电压不应超过-0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    随函附上 Honeywell / Resideo 工程师的故障分析报告,请帮助我们查看,以及是否可以为我们获取旧的资料(CCO: USA)。 谢谢!

    结论。

    可以看出、通过比较图3和图4中测量的阻抗寄存器、来自 TI 组件的 LM293DR 与 CCO:CHN (图4)相比、具有 CCO 的 TI 组件的 LM293DR 具有更高的阻抗:美国(图3)。

    根据本报告中执行的练习的结果、具有 CCO 的 TI 组件 LM293DR 的组件 LM293DR 的端子处的高阻抗:CHN (图4)是使用该组件进行制造期间观察到的故障的原因。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RLV3120A1005-Error_5F00_3-Failure-Analysis.pdf

    您好 Paul、

    随函附上 Honeywell / Resideo 工程师的故障分析报告,请帮助我们查看,以及是否可以为我们获取旧的资料(CCO: USA)。 谢谢!

    结论。

    可以看出、通过比较图3和图4中测量的阻抗寄存器、来自 TI 组件的 LM293DR 与 CCO:CHN (图4)相比、具有 CCO 的 TI 组件的 LM293DR 具有更高的阻抗:美国(图3)。

    根据本报告中执行的练习的结果、具有 CCO 的 TI 组件 LM293DR 的组件 LM293DR 的端子处的高阻抗:CHN (图4)是使用该组件进行制造期间观察到的故障的原因。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我对错误3故障是什么有点困惑。 灯泡是否应保持点亮? 我们仍然需要 TP101和 TP102上的波形示波器快照、以获得良好和不良的结果。 他们需要看到什么才能使器件通过?  

    CHN 是"新型"芯片、具有典型的输入偏置电流3.5nA、而美国"旧"芯片的典型值为25nA、这可能会导致您在阻抗中看到的差异、尤其是在输入端使用两个330kohm 电阻时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina

    我们已经有一段时间没有看到这个线程上的任何新输入、因此我们将关闭这个帖子。  如果有更多信息可用、请随意回复并重新打开主题或打开新主题。  感谢您使用该论坛。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    CCO:CHN 在车灯负载下不稳定、灯泡将闪烁。   我们的测试发现、出现此问题的原因是 COO CHN 和 USA 对 GND 的电阻值差别很大。

    COO CHN 和 USA 的 GND 电阻值如下所示:

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    "CHN"是新芯片、其性能将更接近 LM393B。

    新裸片将满足 LM293数据表规格、并且在数据表参数中使用时、性能应相同或更好。

    不同的电阻值不是"问题"、而是新工艺中新芯片的结果。

    客户需要评估他们的设计并查看是否有任何超出参数的情况、尤其是输入端的负电压和/或电源噪声。 新裸片速度稍快、可能会在旧裸片忽略的噪声上触发。