This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169-Q1:最大输入失调电压漂移

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745689/ina169-q1-max-input-offset-voltage-drift

器件型号:INA169-Q1

您好!

INA169-Q1的数据表中提供了一个称为输入失调电压漂移和温度的参数。给定的参数值是典型值、但我需要计算的最大值或最坏情况值。

请允许任何人帮助我解决这个问题。

谢谢、此致、

Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    根据数据表的第6.5节、整个温度范围内的最大偏移电压为+/-2mV。 这包括失调电压温度漂移。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您考虑使用德州仪器。 要计算整个温度范围内的最大偏移电压、我们使用公式 Vos (整个温度范围内的最大值)=Vos (25C 时的最大值)+(delt_Vos/delta_temp x abs (tmax-T_datasheet typ))=2mV+(1uV/C x abs (125C-25C))=2.1mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。

    推导的公式用于计算温度范围内的输入失调电压、对于此计算、您已将"delta_Vos/delta_temp"作为典型值。

    但我需要最大值   ΔVOS μ V/ΔT 的值、而不是典型值。

    此致、

    Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要最大 突出显示参数的值。

    此致、

    Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    我们没有此器件的过热规格的最大规格。 如果您需要此规格、我们还有其他具有最大漂移规格的器件、但我们的电流输出电流感应放大器都没有具有最大值的规格。