This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:电压和电流测量

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA190EVM, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746543/ina210-measurement-of-voltage-and-current

器件型号:INA210
主题中讨论的其他部件:INA190EVMINA190

您好!

我刚刚开始使用 INA210、并使用 INA190EVM 的配置。 我有问题来确认所有 设置都正确。

我根据原理图 INA210为 INA 210创建一个新组合

值与 EVM 中的值相同、 但我需要计算 R81值。  该单元的电压为14V 要测量的电流为0.03mA 至0.100mA。  对于较小的电流、我们希望测量的电流为0.100mA、电压应类似于4伏、步长为100mV。 如果可能的话。 我还假设 INA210的上电电压应为5V、是这样。

提前感谢

Silvia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    对于如此低的电流、我认为您不应该继续使用 INA210。  原因是器件的输入偏置电流可能会产生较大误差。  下面我说明了这一概念。  在这种情况下、您有30uA 的负载、它通过4.9欧姆、在这种情况下、这将是系统。  然后、我有一个100m Ω 的分流器、该分流器将用于电流测量。  与该分流器并联的是输入偏置电流源、它实际上会从我的负载上虹吸、并产生 Vsense 电压、如果我不了解更好的情况、会产生非常令人困惑的结果。  如果您要在微安范围内进行测量、则应坚持使用我们的 INA190。  INA190的输入偏置电流在 nA 范围内。  至于分流器的计算、您将执行4V/增益/0.100mA。  500V/V 将为您提供最高的分辨率和最小的分流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我的真正问题是我在罗马尼亚无法获得 INA190、我们公司的供应商不使用此器件型号、因此我转到了看起来类似的器件。

    我可以提出其他问题。 我可以设置阈值吗?   只检测100uA 后的东西应该是可以的吗?

    该电路将位于测试盒中、因此我不需要很多电路、而是需要手动组装。 这就是我使用 SC70 6引脚封装的原因。

    对于我执行的测试、仅重要的一点是电流应小于100uA。

    提前感谢。

    Silvia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silvia、

    如果您设计的分流监控器使 INA210器件在100uA 时的输出为4V、那么您的分流器将为200欧姆、在100uA 时、Vsense 将为20mV。 这将导致误差小于1%、因此 INA210应该能够非常准确地指示您的负载是否大于100uA。 如果暂时超过100uA、这也不应损坏器件、因为 Vsense 最大值为26V、远高于最大预期负载产生的最大 Vsense。