This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:最大 容性负载

Guru**** 2997510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA392, TINA-TI, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184084/opa388-max-capacitive-load

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: OPA392、 TINA-TI、 INA240

您好!

我们将使用以下设计。 我们观察到 OPA388IDBV 的输出发生振荡。 我们认为这是由于其输出端的容性负载(400nF)

请向我们提供 Max。 稳定性允许的容性负载? 您是否具有可接受 400nF 负载的放大器交叉参考(相同的封装和引脚配置)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    与大多数运算放大器一样、根据 OPA388数据表、它只能在几百 pF 的缓冲器配置(G=1)下直接驱动。 -参见下文。

    话虽如此、我在原理图上看不到任何电容负载(见下文)-这是您参考的电路吗?  BTW、由于分辨率较差、我很难读取它。

    OPA388是一款斩波放大 器、可能需要匹配输入阻抗、以便最大限度地减少不匹配输入阻抗上 IB 尖峰的转换-这使得输出看起来很嘈杂、并且输入失调电压可能会增加到超过最大额定限值。  为了消除这些问题、您应该考虑使用带宽与 OPA392相似的线性运算放大器。

    如果您坚持使用 OPA388、因为它具有出色的输入失调电压漂移、则应通过添加反馈电容器/电阻器来匹配输入阻抗、如下所示。

    如果您实际上尝试驱动400nF 负载、OPA388将不稳定-请参阅下面的。

    运行交流稳定性分析表明、您需要至少添加10欧姆至50欧姆的 Riso 电阻器以确保稳定运行-请参阅下面的内容。

    使用50欧姆的串联输出 Riso 电阻器运行小信号瞬态稳定性可确认非常稳定的运行-请参阅下文。

    使用10欧姆 Riso 电阻器时、电路 仍然 符合 建议的最大小信号过冲25%-请参阅下面的内容。

    下面、我为您自己的仿真附上了 TINA-TI 原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA388-AC-stability.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA388-Transient-stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们将尝试使用 OPA392而不是 OPA388。。。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 OPA392会使事情变得更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否需要每个 INA240的 REF 引脚上的100nF 电容? 我提出的原因是流经 REF 引脚的电流非常小、INA240的带宽仅为400kHz。 另一方面、OPA388 (和 OPA392)的带宽超过10MHz、因此、这些运算放大器应足够快、足以为 INA240的 REF 引脚提供服务、而不会导致与 INA240相比的额外信号失真。 我首先通过测量来确认额外的100nF 电容器是否完全有益。 否则、添加一个400nF 的大滤波电容可能会造成比良好更严重的损害。

    我看到另一个问题:您在 INA240的输入端和信号接地端之间安装了巨大的滤波电容。 以这种方式进行共模滤波是电流感应放大器的关键因素、因为两个共模滤波电容器之间的任何不匹配都会显著降低电流感应放大器的共模抑制性能。

    我会将共模滤波电容器降低到绝对最小值、并保证两个电容器之间的最低失配、从而保持 INA240输入端的平衡、并由此实现共模抑制。 建议在此处放置 C0G 电容器的容差为1%的 NP0。 只有这些显示出最低的温漂和长期漂移。

    Kai