This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:限流电阻 Rcl 额定功率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184761/opa548-current-limit-resistor-rcl-power-rating

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: OPA541

您好!

我正在使用 OPA548进行设计。 电流限制应约为1.5A、因此我选择了一个33kR 电阻器。

在数据表的第一页中、有一个说明应该使用1/4W 电阻器来实现这一点、我想知道为什么需要这样做。

ILIM 引脚的输出电流受13750R 内部电阻器的限制。 因此、当我施加33kR 电阻器时、该电阻器中的功耗仅为~330uW。

请解释为什么需要此1/4W 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    其他功率运算放大器、例如 OPA541、使用必须承受几瓦功率的电阻器进行电流限制。 OPA548数据表首页上的图片和所示的1/4W 电阻器仅用于通知您 OPA548的限流电路的工作方式不同、只需要极小的编程电阻器。

    Kai