This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:驱动双端电源中的增益设置输入

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745421/ths7530-driving-the-gain-setting-input-in-double-ended-supply

器件型号:THS7530

我想在0V 时使用该部件 Vcom。 我使用的是+/-2V 电源。  

VG 将以什么为参考? 在本例中、电压范围是否仍为0至0.9V?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Youssef、

    使用+/- 2V 电源、您将低于为器件供电所需的最低电源电压(即4.5V)。 在第6页的"增益控制"下、显示了 VG-引脚以负电源为基准、其电压范围为-0.6V 至0.8V。 这不会将 VD+和 VG--之间的电压范围从0更改为0.9V。 希望这对您有所帮助!

    最棒的
    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢您的快速回答。  

    我实际上使用的是+/-2.5V 电源、很抱歉造成混淆。  

    我使用仿真来测试此配置、并注意到输出配置中出现了最小为-0.454的骤降。 您是否知道导致这种情况的原因? 控制电压范围是否应大于-0.300V


    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Youssef、

    该模型的增益控制是器件本身的简化版控制。 请注意、该模型不包括 VG-+和 VD+。 将模型引脚视为 VD+、其中 VG--在内部设置为 Vs-。 该下降是由于器件超过差分电压范围0V-1V、或者换句话说、当 Vs-=-2.5V 时、增益控制引脚不应在-2.5V-1.5V 范围之外设置。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否使用具有单个正电源的 DAC 驱动该器件、方法是将正输出发送到 VG-、 将 GND 发送到 VG+。 换句话说、输入是全差分输入还是需要隔离式电源来驱动增益控制?

    谢谢、

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Youssef、

    要使用单电源进行增益控制、您需要使用 DAC 将 VG-连接到 V-并控制 VG+。

    最棒的
    Hasan Babiker