This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4120:THS4120CDGN

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4120, TINA-TI, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183633/ths4120-ths4120cdgn

器件型号:THS4120
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS4551

我将运行一个连接到电阻负载的半桥。

我目前正在提供30V 直流和1A 电流。

我使用 THS4120CDGN 测量 R13和 R12上的压降、以确定流经电阻负载的电流(正向和反向)。

放大器的输出始终为2V。  我已将 R19/R20替换为3.9K、将 R21/R71替换为62Ohm

 

我是否遗漏了什么?  我已经阅读过几次数据表以及其他文档、似乎无法找到我所做的错误。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您选择了非常高的增益。 这会导致 THS4120的输入失调电压问题:8mV x 62.5 = 0.5V。

    我会运行 TINA-TI 仿真。 这是找出正在发生的事情并解决问题的最快方法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我看到另一个问题:如果 Q3和 Q4短暂关闭、输入电压会变得很低、以至于您超出 THS4120的共模输入电压范围。 请参阅数据表中的 VICR 规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    当您有时间考虑 Kai 的建议时、您能否提供更新信息?  超出共模输入电压范围肯定会导致意外的输出影响。  如果您在执行 TINA-TI SPICE 仿真方面需要帮助、我们可为您提供帮助。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了软件。  我正在尝试弄清楚如何使用该软件。  VICR 是否讨论 VOCM 电压?  我的 VOCM 为1.63V。  我看到 VICR 最小值为.65V。   

    如果您能帮助我加快软件开发速度、那将会很好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我可以帮您解决问题;我将看到明天早上我可以撰写并模拟哪些内容;我可以发送给您、我们可以进行讨论。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我正在构建一个 SPICE 文件以供 TINA-TI 共享、并可以编写分步模板以帮助使用该文件。  如果您对这种方法满意、我今天要发送此邮件;如果您需要实时帮助或有更长的问题、我们可以随时拨打电话或交换电子邮件。

    请期待此主题的更新。  谢谢!

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    我对这种方法还可以。  我倾向于在美国东部时间上午9点至下午4点工作、以便可以接听电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我的更新与承诺的更新略有不同:我认为尝试使用不同的放大器、例如 THS4551可能会更好。  THS4120是一款 CMOS 放大器、如 Kai 所述、任何一个分支/电阻器不会"产生"频率、都会超出输入共模范围。  将超过0.65V 的最小值、器件可能会按照您的观察运行、输出设置为2V。  我将继续调查、以查看我可以在放大器中观察到的16A 输出、如您的设置所述。

    不过、我提到 THS4551、因为该器件具有负电源轨输入、能够处理接近 GND 的输入摆动。  如果您对该解决方案感兴趣、我建议 THS4551查找该应用。  THS4551有 PSPICE 和 TINA-TI 模型。

    请允许我花些时间对您的 THS4120应用进行进一步调查;请随意使用或模拟 THS4551来替代或探索操作/架构的差异。   

    最棒的

    阿尔茨