This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:在模拟 IC 功能时遇到问题

Guru**** 2685825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747580/ina200-having-trouble-simulating-the-functionality-of-the-ic

器件型号:INA200

大家好、团队、

在模拟一个非常基本的电路以检查 INA200的功能方面、我遇到了一个问题。 我将一个15伏直流电源连接到了一个1欧姆电阻器和一个串联的0.003欧姆分流电阻器。 我使用分流电阻器电压作为 VIN-和 VIN+引脚的输入。 知道芯片的增益应该为20、我预计0.003欧姆分流器(45mV)上的电压会变为 INA200 OUT 引脚上的0.9V。 然后、由于我使用比率为9-1的分压器将 OUT 引脚连接到 COM_IN+、我希望在 CMP_IN+上看到0.81V;由于 CMP_IN+大于内部0.6V 压实器基准电压、CMP_OUT 应变为高电平。 嗯、我的问题是、当我在 LTSpice 中模拟电路时、没有发生这些情况。 我将获得以下结果:

-分流电阻器电流:15A (正确)

- OUT 引脚电压:4MV (这是错误的!)

- CMP_OUT 电压:几乎为0 (这是错误的)  

我已附上仿真的快照、以供参考。 请告诉我在这里遗漏了什么!?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您不得让输入悬空、但应为输入偏置电流提供接地的电流路径。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Andrew、

    感谢您考虑使用德州仪器。  正如 Kai 指出的 、您需要将负载接地。  此外、要修复 CMP_OUT、您需要添加一个从 CMP_OUT 到 Vs 的上拉电阻。 下面是我在 Tina 中的结果 (我们通常使用的另一个 SPICE 程序、但您无需使用来查看正确的结果)。  我进行了直流分析、蓝色值对应于在相应节点处测量/仿真的电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    好的、这很有道理。 我曾假设我不分享理由就可以有某种程度的隔离。 这解决了我的问题。 谢谢你。