This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, SN6501, AMC1100, DCP020505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747707/amc1100-amc1100

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件:ISOW7840SN6501DCP020505

HII Alex  

我认为这个话题与 AMC 隔离放大器无关  

在我的设计中、我需要隔离为 MCU 和 ADC 供电的5V DC 和3.3V DC  

您是否有任何产品(如 AMC)可为电压电源提供隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    AMC1100无法提供隔离边界的电源。 如果您还需要隔离式数字电源、可以查看 ISOW7840等器件、也可以查看具有小型开关变压器和稳压器的 SN6501等器件。 在 SN6501数据表中、从第15页开始、您可能会发现很多有用的应用示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Tom 感谢您的帮助

    您知道吗?单个 ISOLTION 芯片可以输出5VOLTS 直流电压和高达0.4A 或0.5A 的电流、其输入也可以是5伏吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 DCP020505
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 冬阴功  

    感谢您的回复