主题中讨论的其他器件:INA226
你(们)好。
1、 当 INA226设计用于低侧分流且 Vs=0V、VBUS=12V 时、它是否处于断电模式?
2.通过 VBUS、IN+、IN-到 GND 泄漏多少电流?
VBUS = 12/830k = 14.4uA 时的断电模式泄漏?
( IN+和 IN-)= 0.5uA (最大值)的断电模式泄漏电流
谢谢你。
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
总结如下:
条件1:VBUS 为12V、VIN+和 VIN-为0V、VS 为3.3V、 我们想知道"断电模式"下每个 IN+、IN-、VBUS 和 VS 引脚的电流消耗/泄漏电流。
条件2:VBUS 为12V、VIN+和 VIN-为0V、VS 为0V、 我们想知道" 断电模式"下每个 IN+、IN-、VBUS 和 VS 引脚的电流消耗/泄漏电流。
=>如果 VS 为0V、我们是否仍可以进入"断电模式"? 或者整个通信将直接失败?
谢谢你。