This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:在断电模式下 INA226在低侧分流器中漏电流的数量

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184255/ina226-q1-how-many-current-leakage-in-low--side-shunt-when-ina226-at-power-down-mode

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

你(们)好。

1、 当 INA226设计用于低侧分流且 Vs=0V、VBUS=12V 时、它是否处于断电模式?

2.通过 VBUS、IN+、IN-到 GND 泄漏多少电流?

VBUS = 12/830k = 14.4uA 时的断电模式泄漏?

IN+和 IN-)= 0.5uA (最大值)的断电模式泄漏电流

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

    总结如下:

    条件1:VBUS 为12V、VIN+和 VIN-为0V、VS 为3.3V、 我们想知道"断电模式"下每个 IN+、IN-、VBUS 和 VS 引脚的电流消耗/泄漏电流。

    条件2:VBUS 为12V、VIN+和 VIN-为0V、VS 为0V、 我们想知道" 断电模式"下每个 IN+、IN-、VBUS 和 VS 引脚的电流消耗/泄漏电流。

    =>如果 VS 为0V、我们是否仍可以进入"断电模式"? 或者整个通信将直接失败?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VS = 0时、器件不被视为处于"关断模式"、当 VS = 0时、数据表中的规格实际上无效/未定义、当 VS = 0时、您将无法与器件通信。 如果您将 VS 设置为0、则确保 SCL 上的电压不会超过0.3V (因为该引脚只能达到 VVS+0.3V。

    您对 VBUS 和输入引脚断电泄漏电流的计算是正确的。  

    此致、

    Mitch