This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:请求查看 INA233原理图

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747217/ina233-asking-for-the-ina233-schematic-review

器件型号:INA233

大家好、
客户使用 INA233监控5V USB 端口2A 和3A 外壳。
您是否会查看原理图并提供您的意见?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我有点困惑。 此原理图中似乎没有分流电阻器。 5m Ω 电阻器(R7223和 R7224)实际上不会感应任何电流、因为它们不与5V_USBBC 电源轨串联。 通常、R7223和 R7224为10欧姆、放置在输入引脚上、以提供 RC 滤波以及输入差分电容器(C7212)。

    除非客户计划使用 PCB 迹线电阻作为感测电阻、否则需要在 R7223和 R7224之间放置一个感测电阻。 请注意、考虑到制造过程中所需的金属温度系数和容差、通过布线测量电压可能会有问题。

    如果他们想要测量高达3A 的电流、则需要将输入感应电压限制为81.9175mV、这是器件的指定正输入分流电压范围。 根据欧姆定律、这意味着客户应使用81.9175mV/3A = 27.3m Ω。 该电阻器需要至少246mW 的额定功率。

    此外、我不确定客户正在为 SDA/SCL 总线线做什么、但 SDA 和 SCL 应该在系统中的某个点具有到电源的上拉电阻器。 与 SDA 和 SCL 串联的100欧姆电阻器可能会降低通信信号上升时间、但  这种影响应该很小。  
     
    希望这对您有所帮助。 感谢您来到该论坛。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用