This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, INA326, INA332, TINA-TI, XTR116, INA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742759/xtr115-xtr115

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: REF200、 INA326、 INA332、 TINA-TI、 XTR116、 INA322

您好!

我正在尝试使用 XTR115设计4到20mA 变送器。在我的应用中、电阻从330E 到470E 不等、使用此变量时、我使用7555 IC 生成 PWM。我只获得7%的 PWM 变化差。

1) 330E 占空比时为20.77%

2) 470E 占空比时为27.84%

我使用 RC 滤波器将 PWM 转换为模拟、并获得0.82V 至1.8V 的电压范围

根据电压、我将决定 XTR 115的输入电阻。我对 XTR115有一些疑问

1)使用0.82V 至1.8V 电压时、可通过可变电阻获得4至20mA 电流。