This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在调试时、AMC1200TDWVRQ1发现其温度漂移非常大。

Guru**** 2970890 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746809/when-debugging-amc1200tdwvrq1-found-that-its-temperature-drift-is-very-large

主题中讨论的其他器件:AMC1200-Q1、 AMC1311

在调试时、AMC1200TDWVRQ1发现其温漂很大、芯片和芯片的一致性也很差; 将电路板置于外壳中并置于高温盒(55°C 或-30°C)中30分钟后、芯片输出会出现较大偏移、在高温下阈值会变为较大值、在低温下阈值会下降。 在55和-30°C 时、偏差约为30V。 请帮助我检查参数设置不合理的地方、或者如果有一个具有小温度漂移和良好线性度的芯片、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您可能会遇到一些共模问题。 N4是否在 AMC1200-Q1数据表的图32或36所示的原理图中的其他位置以 GND_ISO 为基准? 您可能还需要查看 AMC1311、它专为电压测量(而不是电流分流器)而设计、具有更宽的输入电压范围(0-2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图32或36在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AMC1200-Q1数据表的第15页和第18页。