This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4502:此器件需要更换件

Guru**** 2884150 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC4502, OPA2335, OPA2325, LMP2022, LMP7721, OPA2316, OPA320, OPA325, OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747192/tlc4502-need-replacemet-for-this-part

器件型号:TLC4502
主题中讨论的其他器件: OPA2335OPA2325LMP2022LMP7721OPA2316OPA320OPA325OPA316

大家好。

我正在寻找 TLC4502的替代产品。 是否有任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我´s 说、它旨在用于 PH 表输入电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    请参阅 OPA2325、OPA2335和 LMP2022数据表:

    www.ti.com/.../opa2325.pdf

    www.ti.com/.../opa2335.pdf

    www.ti.com/.../lmp2022.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    我希望 TLC4502的低输入偏置电流(Ib)在 pH 计应用中很重要。 其 IB 的额定典型值为1pA、25°C 时最大值为60pA 整个温度范围 Ib 的最大值为500pA。

    在三个精密运算放大器中、我建议 OPA2325具有最低的 Ib。 它的额定典型值为+/-0.2pA、25°C 时的最大值为+/-10pA、在 TA =–40°C 至+85°C 时的最大值为500pA

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、您好、感谢您的回复!

    ´m 很好、我会找这个器件。 我还在查看 LMP7721、但它采用单路运算放大器而不是双路运算放大器。

    OPA2316和2320也是好的候选器件吗?

    另一个问题是、对于这种特定的 PH 仪表应用、是否有任何参考设计。

    再次感谢。
    Javier。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    OPA320提供与 OPA325类似的直流性能、但具有更高的带宽和压摆率。 在 pH 应用中、您可能不需要这种方法。 OPA316是一款非常好的通用运算放大器、因此电压偏移和电压偏移漂移将高于使用更精密的运算放大器实现的偏移和电压偏移漂移。 其25°C Ib 的典型值为±5pA、最大值为±15pA。

    我没有找到特定的 pH 计参考设计、但 TI 确实提供了一款适用于 pH 测量应用的 AFE 产品。 该产品不是来自我所属的精密放大器组、因此我不知道它有多大的影响。 您可以在此处找到其数据表:

    www.ti.com/.../lmp91200.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Thomas 的帮助。
    此致、

    Javier。