This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA207:高增益应用

Guru**** 2815585 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746958/opa207-in-high-gain-application

器件型号:OPA207

您好!

OPA207数据表描述了它可以从 OP-177中替代。

当然、电气特性具有相同或更高的性能、   

不过,我有一个问题。

在 ADI OP177数据表中、该数据如下所示。

OP177的出色规格组合
确保在高闭环增益应用中实现精确的性能。

另一方面、在 TI OPA207数据表中、我们可以看到如下所示。

OPA207在单位增益下保持稳定并提供出色的性能
在宽负载范围内的动态行为
条件。

我将尝试在负载单元应用中从 OP177替换为 OPA207、增益约为100。

不推荐吗? 或者您是否有其他推荐器件?

谢谢、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    关于这些发言, "OP177的出色规格组合确保了高闭环增益应用中的精确性能"和"OPA207 在单位增益下保持稳定并在各种负载条件下提供出色的动态行为"主要是市场营销描述、需要参考它们与相关的电气规格 应用程序。

    在高增益应用中、闭环增益(ACL)精度与所需频率下的运算放大器开环增益(AOL)直接相关。 基本而言、运算放大器 AOL 越高、ACL 就越准确。

    OP177 AOL kΩ 大信号电压增益、AVO、RL≥2 μ V、VO =±10V、(F 级) 5000 V/mV (134dB) 最小值、12、000 V/mV (141.5dB)典型值和(G 级) 2000 V/mV (126dB)最小值、 6000 V/mV (135.6dB)典型值。 OPA207 AOL 开环电压增益的额定值 为(V–)+ 200mV < VO <(V+)–200mV、RL = 2 kΩ、典型值为120分钟、 140dB。

    在这两种情况下,AOL 都极高, 两者之间的差异将对 ACL 的准确性产生几乎无法区分的影响。 但是、AOL 数值本身仅能说明部分情况。 另一部分是输出电压 Vo、在此电压下指定了 AOL。 请注意、OP177 AOL 的额定输出电压摆幅从电源轨扩展至+/-5V。 相比之下、OPA207的输出摆幅指定 为电源轨的+/-0.2V。 后者是 一项更严格的要求、需要满足、因为随着输出摆幅接近电源轨、AOL 会降低。 OP177 输出摆幅被限制 在大约2V 至3V 的电源轨上、因此无法在+/-0.2V 时与 OPA207进行直接的 AOL 比较

    您提到、"当然、电气特性具有相同或更高的性能..." 正确、 请 注意、OPA207使用  的工作电流不到 OP177使用的四分之一、即可实现高性能水平。 此外、与 OP177相比、OPA207具有明显更高的带宽和压摆率。

    OPA207 是 OP177的出色现代替代产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    感谢您的快速而详细的回复、这对我们非常有帮助。

    非常感谢。

    HIRO