This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:电压感应、非线性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200, ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747094/amc1301-voltage-sensing-non-linearity

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1200ISO224AMC1311

您好!

我们希望使用 AMC1301感应双极电压。 我们知道、该放大器不是为电压检测应用而构建的。 现在我有以下问题:

如果我像数据表(10.2.2)中所示那样进行电压检测、并且我有电阻器 R3'(与 R3的值相同) 这是否意味着我只有失调电压和增益误差可以通过 系统级校准来消除、或者我是否获得可能取决于 R1和 R2电阻器值甚至 取决于测量电压的线性误差?

我们可以执行系统级校准、但我们需要非常精确的测量。

到目前为止、我们使用了 AMC1200、但我们希望 AMC1301具有更好的热漂移。

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的发帖!
    线性误差取决于测量的电压、如图25所示。 此外、电源电压和温度存在线性误差、如图26所示。 和27.

    如果您尚未查看、您可能需要查看 AMC1311/B 或 ISO224、它们适用于电压感应应用、并且具有更高的输入阻抗。