请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1301 主题中讨论的其他器件: AMC1200、 ISO224、 AMC1311
您好!
我们希望使用 AMC1301感应双极电压。 我们知道、该放大器不是为电压检测应用而构建的。 现在我有以下问题:
如果我像数据表(10.2.2)中所示那样进行电压检测、并且我有电阻器 R3'(与 R3的值相同) 这是否意味着我只有失调电压和增益误差可以通过 系统级校准来消除、或者我是否获得可能取决于 R1和 R2电阻器值甚至 取决于测量电压的线性误差?
我们可以执行系统级校准、但我们需要非常精确的测量。
到目前为止、我们使用了 AMC1200、但我们希望 AMC1301具有更好的热漂移。
谢谢、此致、
Patrick