This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:关于 LM2904输出对地短路

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746536/lm2904-about-lm2904-output-short-to-gnd

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: LM358

尊敬的支持团队:

客户正在使用 LM2904、 有一个应用将 MOS 连接到输出端、当需要保护时、将会有一个驱动信号导致2904输出对地短路。 还可以吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    LM2904的短路电流高达60mA。 因此、如果在 LM2904的输出端和钳位晶体管之间有一个限流电阻器、我不会钳制输出电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电源为12V 和 GND。  那么、您是否意味着在没有电阻器的情况下电路正常?  也就是说、如果放置一个钳位电阻器 btw 2904和晶体管、它可能会在输出端导致非常高的电压、对吧? 那么、对于客户设计的电路、它不会损坏我们的芯片? BTW、有内部电流限制电路将短路电流限制在60mA、对吧?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    第一幅图显示了 OPAMP 的输出根据您的方法短路。 第二幅图显示了通过插入合适的限流电阻器来钳制 OPAMP 输出电压的常用方法。

    e2e.ti.com/.../vera.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    首选起亚的串联电阻器建议。 LM358具有电流限制功能、但电流限制功能旨在防止意外短路等故障情况。 在电流限制模式下、LM358会出现很大的应力。 串联电阻可降低总应力、电阻器分担应力。 "应力"是指电压*电流的功率耗散。 电阻越大、电流越低、应力就越小。 将压降移动到电阻器会将大部分应力移动到电阻器。 根据可能的最大功率(12V - 1.5V)^2/R 来调整电阻器额定功率