This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OPA857EVM:OPA857EVM

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745989/rtos-opa857evm-opa857evm

器件型号:OPA857EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00725

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 TIDA-00725信号链电路、有人能告诉我 R28在 BOM 中的价值是什么?

谢谢

Ahsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    未组装 R28。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashan、

    如果您不需要3.3V 电源轨、而是希望将其连接到5V、则可以使用该电阻器点。 如果是、您将设置 R28=0欧姆、并且不会安装 TPS79901。

    此致、

    肖恩