This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:电流感应放大器选择

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744923/ina240-current-sense-amplifier-selection

器件型号:INA240

我需要有关如何选择符合以下要求的电流感应放大器的帮助:

  • 50MHz 开环增益。
  • 增益= 20 (增益误差= 0.19%)
  • 放大器输入失调电压+/-+0.2mV
  • 温度漂移+/- 2.5uV/K

小尺寸非常重要、可考虑使用高侧电流解决方案(36V 总线)以及具有集成感应电阻器的选项。

很高兴进一步讨论产品路线图和业务案例。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    感谢您深入了解该论坛。 因此 INA240确实满足其中的一些规格。 但是、我们的所有电流分流监控器件都是不可避免的闭环。 您需要开环增益带宽规格是否有特殊原因? 如果您的客户绝对需要利用放大器的开环增益、您可能需要将您的问题提交给运算放大器组。 但是、我怀疑他们的解决方案不会像集成解决方案那样集成、并且会占用大量布板空间。 如果您希望在我们未来的器件上获得更好的监测计、或许我们可以将其脱机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、
    由于我们已经脱机并正在通过电子邮件继续通信、我将关闭此主题。