This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362可以支持双极信号吗?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745954/ts5a22362-can-support-bipolar-signals

器件型号:TS5A22362

根据 Kai 的建议、为 TPS3501提供本地负电源、我认为最好检查具有 双极信号的应用电路 TS5A22362是否可以由 GND 基准电源供电。 根据我对 该芯片的理解、开关可以同时传递 +ve 和-ve 信号。 在本例中、信号振幅小于250mV。  

PL 见下文

如果此处存在任何设计问题、我们将非常感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    TS5A22362将使用单端电源支持双极信号事件。  您可以在建议的运行条件中看到这一点。   使用5V 电源时、TS5A22362将支持低至 -0.5V 的信号    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx