This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7360:输出振幅调节问题

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744437/ths7360-output-amplitude-scaling-problem

器件型号:THS7360

您好!  

红色和蓝色信号的输出波形超出规格、如果有改进的方法、请帮助评论。  

请参阅以下原理图和波形:  

请帮助评论如何调整振幅以通过输出电压限制。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user0218654、

    您是否已验证这些通道上阻抗匹配电阻器的容差? 这可能会略微增加输出电压。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说明这是否解决了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、  

    测试、但尚未获得结果。  

    谢谢你。