This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:最大输出电压摆幅

Guru**** 2988970 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745690/xtr111-max-output-voltage-swing

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR110

尊敬的团队:

我们的设计为4-20mA、电源电压有限、仅为21.4V。我们需要最大限度地提高环路上的合规电压、以满足负载规范。 输出电流20mA、负载电阻器270欧姆、阻断二极管压降0、4V。 电源合规电压要求15V。

21.4V 电源- 15V 合规性- 5.4V 负载- 0.4V 阻断= 0.6V  

VDD 和 VIS 之间的1.6V 压降限制了 XTR111的可用性。 我们将使压降降低0、6V。 是否有针对外部电路的权变措施、或者您是否有如何满足此规范的建议?

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    您为什么需要15V 的高合规电压? 这是非常不寻常的。 顺便说一下、不要省略输出端的15R 电阻器!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    15V 是应连接的设备的规格、包括线路电阻。 15R 已更改为10R、因此它将产生额外的200mV 电压。 我们想知道、除了分立式构建之外、是否还有其他解决方案。
    Lutz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    是否已将合规电压规格考虑在内负载电阻两端的压降? 通常、合规电压被认为分为两个部分、一个部分用于允许负载电阻上的压降、另一个部分用于为布线电阻、噪声提供一些余量。 因此、负载电阻上的压降应该已经包含在顺从电压规格中。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    我想我们可以争论正确的措辞... 除负载电阻器压降之外、我还了解到了这一点
    现场器件需要至少15V@20mA 的电压(用于 HART 操作)。 这与负载压降相结合、推动了输出端的电压要求。 我相信、正确的说法是、两者之和是合规电压= 20.4V @ 20mA。 我们有21.4V 电源、因此输出级的输出电压为1V、包括反向阻断。

    问题仍然是如何解决这个问题?
    此致
    Lutz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    如您所述、XTR111要求 V (VSP)–V (IS)引脚提供1.6V 合规性、如数据表的图18所示。 此外,外部电流限制电路上的15Ω Ω 电阻器和 P-FET 的 RDS (on)(~300mΩ)将增加额外的压降。

    外部 P-FET 漏极的电压顺从性为:

    VSP (V)–1.6V - 15Ω Ω* 20mA - 300mΩ Ω* 20mA

    21.4V -1.6V–0.3V–6mV = 19.494V

    根据您的要求、此应用要求 PFET 漏极处的电压合规性为20.8V;XTR111将不符合此要求。   

    (270Ω)*20mA (负载电阻器)+15V (HART 操作)+0.4V (阻断二极管)=20.8V。  

    此外,在 XTR111上,内部镜片的精度依赖于电流源的动态匹配,这有助于提高精度,但在 XTR 输出上存在开关噪声时,需要进行权衡。 请查看图39和图40、因为这可能会影响 HART 应用。

    XTR110器件提供更高的合规电压、当使用21.4V 电源时、~20mA 电流下的电压合规性约为20.39V、但是、该器件仍然不符合您的20.8合规性要求:

      TI 高精度设计:连接了描述分立式解决方案的高侧电压至电流(V-I)转换器;您可以在该设计中调节电阻器以满足合规性要求。 如果您有任何需要、请查看并告知我。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf

    非常感谢、

     此致、

     Luis Chioye