This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助识别该 TI 运算放大器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745544/help-identify-this-ti-op-amp

我在 A2030S 的信号放大器中发现了同一芯片,可从 Alive(第一行:30021;第二行:TI 标识后跟3VT;第三行:VPM3)获取

e2e.ti.com/.../FeeltechOutputAmp.jpg

板上有10个芯片。 我很好奇知道它的特征是什么。

谢谢、此致、

Guy Choboteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    为了便于说明、您是否说您有 AliveXpress 中所示的放大器模块、将其拆开并在电路板上看到这些 IC?  您没有从 AliveXpress 购买 IC、或在其网站上看到它们、对吧?

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 参考代码是否可以是3002I (I)而不是30021 (1)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我们无法找到对 IC 上显示的器件标识的任何引用。  我们怀疑它可能是一个虚构的器件型号、以掩盖真实的器件类型、从而阻止其他人复制设计。  我建议您联系模块的制造商、或者如果 PC 板上有设计人员/制造商的标识、请联系该公司。  要求提供技术手册和/或原理图。   

    我希望您能获得这些信息、了解器件的实际情况将会非常有趣。  祝您好运!   

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    我怀疑它是双路运算放大器。 如果是这样、那么引脚4和引脚8将像每个双路运算放大器一样为[V-、V+];测量电压。 最大电源电压将高于该读数。 压摆率、增益带宽、输入电流以及输入和输出范围等其他规格相对容易在工作台上进行测试(如果您拉一个器件)。 祝你好运。