This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:VPU 的功能

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745209/ina3221-the-function-of-vpu

器件型号:INA3221

大家好、

您能否帮助回答有关 VPU 引脚的问题:

VPU 引脚的功能是什么?它需要连接我们要监控的电压吗?

2.如果我们不向 VPU 引脚提供任何电压、PV 引脚是否会始终显示电源无效?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、
    感谢您使用论坛提出问题。

    这是一种验证有效电源何时可用以及是否有上拉电阻的方法。 如果 VPU 引脚高于5.5V、请按照数据表中的说明为 PV 引脚使用分压器。
    2.不会定义 VPU,您应该将其连接到电源 A 电压以使用 PV 引脚。 如果您不需要使用 PV 引脚、那就可以了。