This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:数据表错误?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2901V, LM239A, LM339A, LM139, LM139A, LM2901AV, LM239, LM2901, LM339-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745336/lm339-data-sheet-error

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: LM2901V、 LM239A、 LM139、 LM139A、 LM2901AV、 LM239、 LM2901、

LM339数据表(SLCS006T)规定(第8.3节特性说明):
'当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时、输出 NPN 会灌入电流。 "

这不是比较器的典型值、也不同意9.2.2.1中的描述。

它还不同意电气特性:
当 VID=-1V (IN+相对于 IN-)时、IOL 低电平输出电流通常为16mA。

我读错了吗?

LM139、LM239、LM339、LM139A、LM239A、 LM339A、LM2901、LM2901AV、LM2901V
SLCS006T–1979年10月–2015年6月修订
资料来源: www.ti.com/.../lm339.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    数据表第8.3节的文本不正确。 它正在重新发布以更正文本。

    新的8.3案文如下:

    '输出由集电极开路 NPN (下拉或低侧)晶体管组成。 输出 NPN 灌入电流
    当负输入电压高于正输入电压和偏移电压时....

    第9.2.2.1节正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 8.2.1.2 LM339-N 数据表 SNOSBJ3E 的应用曲线中似乎存在类似的错误–1999年11月–2014年12月修订版

    波形看起来是反相的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    很棒 你是对的。 列表中的另一个!

    感谢您的观看!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇…… 我认为我今天完全忘记了我的基础知识!