This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1211-Q1:AMC1211-Q1:

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1211-Q1, ISO224, AMC1300, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744983/tina-spice-amc1211-q1-amc1211-q1

器件型号:AMC1211-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIISO224AMC1300AMC1302

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 AMC1211-Q1的输入位于模块1上。   AMC1211-Q1的输出位于模块2上。  如果 Vdd1在 Vdd2通电时丢失、差分输出电平是多少?  我希望输出为零。  目前我使用 的是 ACPL-C78A。  当 Vdd1丢失时、输出为5V、这会导致很多问题。  我希望 TI 不会有这个缺点。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的发帖!

    在第7.3.3节中可以看到器件的行为。 数据表的失效防护输出: www.ti.com/.../amc1211-q1.pdf

    "图44显示了 AMC1211A-Q1的失效防护输出、即负差分输出电压
    在器件正常运行时不会发生。 作为系统级失效防护检测的参考值、请使用
    电气特性表中指定的 VFAILSAFE 电压。 "

    典型的 VFAILSAFE 电压为-2.6V、最大值为-2.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  下一级是单电源差分放大器。  因此、当 Vdd1缺失时、以下级的输出应饱和至零。  这是安全的。  如果我的理解是正确的、我可以使用该器件。

    请向我推荐采用单电源差分输入的隔离放大器。  我将使用它来测量交流线路电压。  G = 1为首选。  我 以前使用过 ACPL-C78A、但它无法安全地达到+5V!

    Sam   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    据我所知、在0V 共模上具有0V 差分失效防护输出的唯一器件是 ISO224。

    您可能需要查看的几个器件是 AMC1300、AMC1302和 ISO224。

    ISO224的差分输出为+/-4V、以 VDD2/2的共模为中心。 在0V 共模上、失效防护输出为0V 差分。 需要一个额外的比较器电路来监控失效防护输出、以区分浮动输入和失效防护输出。 我编写了一份有关 ISO224失效防护输出功能的应用手册、您可能需要实现与我展示的内容类似的阶段: www.ti.com/.../sbaa299.pdf

    供参考的隔离式放大器列表: www.ti.com/.../products.html