This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:较小温度范围内的最大偏置电流

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745064/tlv3691-max-ibias-within-a-smaller-temperature-range

器件型号:TLV3691

您好!

数据表中显示的最大 Ibias 在整个温度范围内为20nA。  在我的应用中、允许的温度范围为-40C 至85C。  我想了解是否有任何数据表明该较小范围内的最大 Ibias、或者是否有任何(保守或其他)推断值的方法。

谢谢、

Narek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narek、

    CMOS 输入差分对中的 IB 电流来自 ESD 保护二极管的反向偏置泄漏、因此其幅度随着温度每升高10摄氏度而翻倍。  因此、您可以通过识别它比20nA 的125C 最大 IB 低40°C 来重新计算85C 时的最大 IB。  

    因此、max IB (@85C)=20nA/2^(40C/10C)=20nA/16=1.25nA; IB 与温度间的典型关系图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Narek、您好!

    CMOS 输入器件偏置电流每10°C 增加一倍、但这可能是低温和高温下的偏差。

    要在85°C 时获得最坏情况、只需从125°C 的最大值推断回来。

    125°C = 20na
    115°C = 10na
    105°C = 5nA
    95°C = 2.5na
    85°C = 1.25na <-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Marek 和 Paul 的快速回答。 非常乐于助人,很有教育意义

    Narek