This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062D

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744994/tlv9062-tlv9062d

器件型号:TLV9062

您好!  

我正在使用  TLV9062D、但我只想在某些布局中使用一个通道、我需要如何连接未使用的通道引脚? 还是保持悬空?


感谢您的观看。  

 

此致、

数学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终止多通道放大器未使用通道的正确方法是确保输入和输出处于器件的线性工作区域内。 将器件置于缓冲器电路配置中、其中输出端直接连接到反相端子。 由于 TLV9062是 RRIO 器件,因此将同相端子连接到比 GND 或(负电源)稍高(乘以50mV)的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Math、

    另请参阅此博客文章、该文章对此进行了详细介绍: e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢回答这个问题。

    如果使用此配置、估计的功率会是多少?

    此致、
    数学
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该通道的额外功耗应仅为器件的静态电流乘以电源轨电压(540uA * 5V = 2.7mW)。

    保罗