This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:通过跟随交流输入电压实现输出直流偏置漂移

Guru**** 2906860 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744147/opa2365-output-dc-bias-shift-by-following-ac-input-voltage

器件型号:OPA2365

嗨、大家好

我们的客户使用我们的 opa2365作为交流输入采样和条件电路。 请查找原理图:

我们通过一些公式计算输出电压值。 在下一个测试中、我们仅关注直流值。

偏置电压电路:(由于 DSP/MCU 仅支持正电压、我们需要偏置来提升交流采样电压。)

OPA2365交流输入端口上的电压。 PFC 输入的交流范围为85VAC-265VAC。 R2153和 R2145的值相同、为13.7k Ω。 我们仅测试 DET_FEedA_3 点直流电压(不是直流+交流电压、我们可以使用数字电压表直流齿轮)。在我看来、理想情况下、测试结果应等于偏置电压。 对吧? 但我们发现、随着输入交流电压的增加、测试结果将会增加。

输入电压(V)

DET_FEedA_3 (V) 直流值

230

1.2501.

240

1.2502.

250

1.2503.

255.

1.2505.

260

1.2520.

265

1.2536.

您可以看到直流值随着输入交流电压的增加而增加。  

操作:  

我要求我们的客户测试不同 R2153和 R2145的输出电压。 请找到新结果:

您可以看到 Vdet 和 R 数据:当分压电阻低于13K 欧姆时、无论输入电压值是多少、测试电压都将保持稳定1.2462v 或1.2464v。 但当分压电阻器上升到13.7k 欧姆时。 输出 Vdet DC 值将从253V 上升到264V (AC)。 使用15k 欧姆时、上升点将为232VAC。 对于16k 欧姆、该点将为217VAC。  在上升开始时、我们测试了 DET 交流峰值为2.46、这低于电源轨电压3.3V、对吧?

右图是 DET 交流实波形。 我们对其进行了测试。 但在整个测试期间几乎没有变化。

问题如下:

1、 为什么 DET 电压的直流值随着输入交流电压的增加而增加?  

2.为什么起点是13.7k? 下电阻器为什么会保留 DET 直流值表? 例如11k,12k…… 如何解释?

,我们的应用、一般而言、我们应为 R2153和 R2145定义什么值? 是否有任何计算公式来解释它?

我使用我们的 TINA 模型仿真了应用电路。 但没有与实际测试相匹配的仿真结果。 它是否与 CMRR 相关? 或电阻容差?您是否有支持此想法的公式?

这种情况非常紧急。 非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    与 PAGND_3相关的 FEP_A_L3和 FEP_A_N3的信号是什么? 您能否显示示波器图?

    PAGND_1和 PAGND_3是否相同?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pengfei:

    您可以附加 TINA 仿真吗? 我无法理解整个电路的样子。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    请参阅仿真模型。 它只是交流高电压采样电路。

    e2e.ti.com/.../OPA365.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    请查找仿真模型。 它只是交流高电压采样电路:

    e2e.ti.com/.../3652.OPA365.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FEED_A_L3和 FED_A_N3是交流输入85VAC~265VAC。 PAGND_1连接到 PAGND_3。 但不确定 FEED _A_N3 GND 是否与 PAGD_3是同一接地。
    谢谢
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能只是 R0195的电阻分压器效应。

    您可以通过拆下 RC 滤波器或将反馈连接到 RL 的另一侧来消除这种情况。

    此致、

    肖恩