This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LPV521:TINA-TI 模型、偏置电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LPV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744989/tina-spice-lpv521-tina-ti-model-bias-current

器件型号:LPV521
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好

下面我对 LPV521 TINA-TI 模型提出了一个问题:

该模型是否反映过热条件下的偏置电流行为?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    是的。

    您可以在模型标题文本中看到这一点。

    在 TINA 中、单击 LPV521符号、然后单击"Enter Macro"。

    星号(*)后面的文本为注释:

    "*模型特性包括增益和相位、转换率、

    * 1/F 电压噪声、电流噪声、输入偏置

    电流、输入偏置电流随温度变化、

    *输入失调电压、输入失调电压变化

    *温度、输入失调电压 TEMPCO、

    *共模范围、具有 FREQ 效果的 CMRR、PSRR

    *具有 FREQ 效果、输出摆幅、输出电流

    流经电源轨、输出电流限制、Iq、

    * IQ TEMPCO、IQ 随共模电压变化、

    *输出阻抗和 CAPACATIVE 负载影响。"

    单击左上角的文件夹图标退出宏查看器。

    如文本中所述、仿真器 GMIN 设置必须设置为低于1E-12 (1p) 、以便正确地对小偏置电流建模。

    在 TINA 中、这些设置位于"Analysis"->"Set Analysis Parameters"菜单中。 确保 GMIN 为"1P"。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    非常好、感谢您的快速回复、这确实很有帮助。

    此致