This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:LM193JG 封装最高工作温度

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744650/lm193-lm193jg-package-max-operating-temperature

器件型号:LM193

LM193JG 封装(CDIP)的最高工作温度是否限制在125C? 由于陶瓷封装可承受更高的温度(>175C)、因此数据表限制最大工作温度的原因与塑料 SOIC 封装相同。

裸片设计是否限制了该温度、而不是封装材料?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    陶瓷封装和裸片在物理上都能承受远高于175°C 的温度、但它们在电气和操作上都无法承受。

    所有半导体都受温度影响。 设计人员必须在所需温度范围内保持所需规格的平衡。

    在额定温度范围之外运行时、行为可能会超出规格。 更高的温度也会缩短运行寿命。 这就是我们指定最大工作结温的原因。 在 TJ-Max 之后、可能会发生损坏。

    "工作范围"是我们保证器件将在指定数据表参数范围内运行的温度范围。 该器件可能仍在工作温度范围之外工作(大多数情况下)、但失调电压、偏置电流、共模范围、BW、传播延迟和输出驱动等规格开始减小到故障点。

    因此、芯片的电气性能是限制因素、而不是封装。