This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADI 公司的最佳比较器交叉点是什么?#39;s LT1716?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744663/what-s-the-best-comparator-cross-of-adi-s-lt1716

主题中讨论的其他器件:TLV1805

您好!

您能帮我找到 LT1716的直接交叉参考吗?

谢谢、

Karla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karla、

    LT1716是一款具有内部上拉电流源的44V 集电极开路输出比较器。 该行为类似于推挽输出。

    TLV1805是 TI 的40V 推挽比较器、具有轨到轨输入级。 TLV1805在传播延迟方面也更快。