This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2064:TLE2064的最大输出低于预期

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744598/tle2064-max-output-of-tle2064-is-less-than-expected

器件型号:TLE2064

我使用 TLE2064来缓冲 DAC 输出。 我已将所有运算放大器配置为单位增益跟随器。 电源轨的电压为+/-17V。 当我向一个通道的输入施加-15.000V 电压时、其输出为-14.978V。 如果我施加+15V 电压、我会得到预期的+15V 输出电压。 如果我施加-14.5V 电压、我会得到预期的-14.5V 输出电压。

数据表显示 、最大负峰值输出电压摆幅通常为-13.7V、电源轨为+/-15V。 因此、我希望能够使用+/-17V 电源轨达到-15V。

提供什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:运算放大器输出上没有负载。 我已经仿真了电路、并在-15V 输入电压下获得预期的-15V 输出电压。 仿真已附加。

    e2e.ti.com/.../dac_5F00_buffer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我假设您提供的数据是基准数据。 您的测量设备有多精确? 我提出这一要求是因为-14.978V 似乎并不超出可能的范围、因为它的误差只有22mV。 您的输入为-15.000V 吗? 对于正极情况、您的输出是15.000V 吗?

    您的实际电路是否有负载? 有什么价值?

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请原谅我的意外"TI 认为已解决"、我并不是要选中该复选框。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    TLE2064AC 的数据表显示、在+/-15V 电源电压下、可保证的共模输入电压范围为-11V...+13V。 因此、您的输入电压应保持在比负电源轨高出4V 左右。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 的好地方! 也必须遵守输入限制。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 Agilent 34401A 6.5位万用表进行测量。 是的、我的输入为-15.000V、正极情况的输出为15.000V。