请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLE2064 我使用 TLE2064来缓冲 DAC 输出。 我已将所有运算放大器配置为单位增益跟随器。 电源轨的电压为+/-17V。 当我向一个通道的输入施加-15.000V 电压时、其输出为-14.978V。 如果我施加+15V 电压、我会得到预期的+15V 输出电压。 如果我施加-14.5V 电压、我会得到预期的-14.5V 输出电压。
数据表显示 、最大负峰值输出电压摆幅通常为-13.7V、电源轨为+/-15V。 因此、我希望能够使用+/-17V 电源轨达到-15V。
提供什么?