This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903AVQDRQ1负电压输入

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743957/lm2903avqdrq1-negative-voltage-input

主题中讨论的其他器件:LM2903

使用 LM2903AVQDRQ1时、我将具有负电压输入(约-1V)。 允许吗? 如果超过限值、是否存在负保护或限制? 例如、电流<1mA? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM2903AVQDRQ1的 IN+角度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    请阅读数据表的第6.1节和脚注(4)。 为了防止损坏、您必须将输入电流限制在50mA 以下。 您能否在 LM2903的输入端插入1k 的电阻? 这会将电流限制为1V/1k = 1mA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有屏幕截图?