This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:地址未应答(NAK)。 错误-44.

Guru**** 2541450 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743755/usb2any-address-not-acknowledged-nak-error--44

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: TPS65400

使用 USB2ANY 时遇到问题、可以打开通信、设置 SMBUSControl 并执行其他操作、但当我尝试使用写入字节时  

u2aSMBUS_WriteByte 

我收到错误-44、根据您的文档、这意味着"地址未确认"。
我们使用固件版本2.8.2.0和具有相同版本的 DLL。
我使用的从器件地址是0x6A (评估板)、这是我可以通过 PICommander 读取的数字(如果我安装了与该软件兼容的早期版本)。

此致

Enrico Bonacini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico

    您将此与哪个 TI EVM 配合使用?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 TPS65400-678 EVM。 该电路板可与 PI 指挥官和固件1.19.0.0正确配合使用、但当使用固件2.8.2.0与 PI 指挥官和 TI 提供的示例 GUI 时、我无法看到该电路板。

    因此、我无法在 EVM 上测试我的 C++代码。

    我已经检查了 I2CADDR 的下拉电阻器、它是22k、因此我要使用的是0x6A。

    有什么建议吗?

    此致、

    Bonacini Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico

    我要将此主题转移给负责此产品的团队...

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    谁可以从建模/软件/GUI 团队支持此案例? 因为我们的团队无法解决该问题、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    我们是负责 TPS65400的团队、但我们对软件和 USB2ANY 固件了解甚少... 似乎客户在进行 C++编程时对 API 和.dll 的使用有一些疑问。
    您能否就这个问题分享一些想法? 谢谢!

    此致、
    Sam