This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:输入电压12V,ILIM 0.67A 闭锁操作。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744467/tps2660-vin-12v-ilim-0-67a-latch-off-operation

器件型号:TPS2660

我们使用 TPS26600配置了电子保险丝电路。
我们使用12V 作为输入电源、并将限流设置为0.67。
MODE 设置为闭锁模式、UVset 为10V、OVset 为30V、Cout 为10uF。
但是、如果通过连接15欧姆负载和负载电阻来连接负载、则连接到 FLT 的 LED 将亮起、电流仅为680mA。 闭锁将不起作用。
如果输入电源更改为24V、则将执行正常操作。
我想知道我的设置有什么问题。