This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:AMC1306的驱动能力

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742613/opa189-drive-ability-for-amc1306

器件型号:OPA189

大家好、

 OPA189用于输入信号的低通滤波器、OPA189连接 AMC1306。 信号是单端信号。
 OPA189是否可以连接 AMC1306目录?
 直接连接是否存在任何问题?

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara、

    AMC1306的输入结构由斩波稳定差分放大器组成;接受差分信号、针对分流电阻测量以及+/-250mV 或+/-50mV 范围内的隔离式电压测量。  AMC1306x25的输入电压范围为+/-250mV 、 差分 输入阻抗为22k Ω、 AMC1306x05的输入电压范围为+/-50mV、平均输入阻抗为4.5k Ω。   

    OPA189是一 款36V、14MHz 放大   器、能够驱动 AMC1306的输入阻抗。

    但是、在帖子中、您提到您正在测量单端信号。  所测量的单端信号的幅值/频率是多少?AMC1306 AGND 引脚的电压电平或共模是多少?

    一个问题  是 AMC1306可承受的绝对最大额定输入电压为 AVDD+0.5V (来自绝对最大额定值表7.1)、或最高电压约为5.5V 而不会损坏。 由于在这种情况下, AMC1306输入由  OPA189 36V 放大 器驱动;该放大器可能会产生大电压,从而可能损坏 AMC1306的输入。

    如果您可以 提供详细的原理图 、包括 您尝试测量的传感器或信号的信息、我们可以提供其他建议。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    我将根据您的请求通过直接电子邮件继续讨论。

    非常感谢、

    此致、

    Luis