This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:增益误差

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743898/ina250-gain-error

器件型号:INA250

您好!

我们的客户使用 INA250A2、对增益误差有疑问。

它们将使用外部滤波器。 该电阻器的值为10欧姆。

数据表中提到了外部滤波电阻器产生的增益误差为0.84%。

当客户估算总误差时、系统增益误差的总和是否为0.75%和

增益误差为0.84%?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    感谢您使用我们的论坛。 对于最坏情况下的总增益误差、您可以将系统增益误差和外部增益误差相加。 但是、一种不太极端的方法是对每个误差进行平方、然后对它们求和、然后取和的平方根。 这是我们在线误差工具使用的方法、其中包括失调电压和增益误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。
    我建议客户使用均方根进行计算。

    谢谢、
    Naoki Aoyama