This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:需要知道结至外壳热阻

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743469/tl103w-need-to-know-the-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:TL103W

您好、专家、

请建议 TL103W 的结至外壳热阻、以供客户 进行所需的评估。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已提交此器件的热模型请求、请允许我最多等待一周时间来获取数据。 当我有数字时、我会发布回。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TL103W 的结果如下:

    Theta JA-High K:114.0°C/W
    θ JC、顶部:53.6 °C/W
    Theta JB:57.5 °C/W
    psi:10.1 °C/W
    Ψ JB:56.8 °C/W

    希望这有所帮助、
    Paul