This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200输出延迟

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743968/amc1200-amc1200-out-delay

器件型号:AMC1200

 什么是 测试条件 "0.5V 阶跃、50%至10%" 和  "0.5V 阶跃、50%至50%" 以及  "0.5V 阶跃、50%至90%"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LUN,

    感谢您的发帖并将其提请我们注意!  

    百分比对应于进行测量的单位阶跃中的位置。

    我绘制了一幅粗略的图片、其中显示了应用于以下输入的单位阶跃、以帮助说明。  

    数据表中的值是在输出上查看单位阶跃上的特定点所需的时间。