This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA684:使用这些电源电压(+/- 3.3V)的\disable 引脚的 VOH 和 VOL

Guru**** 2559310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743853/opa684-voh-and-vol-for-the-disable-pin-using-those-supply-voltages---3-3v

器件型号:OPA684

我使用的 OPA684的 Vs=+3.3V 和 Vs-=-3.3V。 我无法使用这些电源电压找到\disable 引脚的 VOH 和 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、

    查看数据表的图14、您似乎只需将+5V VOH 和 VOH 值降低1.7V。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。