This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:符合航天标准

Guru**** 2948260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TL331, LM193QML-SP, LM111QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744233/lm139-space-qualified

器件型号:LM139
主题中讨论的其他器件: TL331、 LM193QML-SP、 LM111QML-SP

TI 正在制造符合航天标准的 LM139、它是一种封装中的四路比较器。  是否有一个等效的单路比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    TL331是 LM139系列的单通道版本。 遗憾的是、它不适用于太空应用级。

    可提供双通道版本 LM193QML-SP。

    如果您需要单个、最接近的单个是 LM111QML-SP。