This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:源自 LabVIEW

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744029/ina180-sources-labview

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

 ½使用 INA180 EVM 和 DMM 6 μ H 数字、按照以下要求测量信号线路上的电流:  

“24mA,最小分辨率为1uA,精度为25ppm 读数+ 5ppm 满量程”。

理论上、我们可以证明可以按照 INA 180和 DMM 的数据表进行操作、但对于老化/寿命测试结果、我们有一些疑问、证明 INA 180解决方案在一段时间内符合精度要求。  您有这方面的数据吗?

Rsense 电阻  1Ω 为 VCS 1610Z、超低 TCR±0.2ppm/°C、电阻值为 Ω
我们将使工作地板温度保持在22°C 至28°C 之间。

如何提供整个系统(电阻器/放大器/电压表)的经认证的不确定性分析(经第三方 ISO 17025认证实验室或其他实验室批准)?

最恰当的考虑  

Alain Lopez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA 180的一些老化结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alain、

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您发帖。

    您可以在产品文件夹的"质量和封装"选项卡中找到我们大多数器件的可靠性、质量和寿命数据。 这是 INA180的链接。
    www.ti.com/.../pinout-quality

    老实说、我不确定如何获得系统级不确定性分析。 我假设您将与第三方合作、并提供您自己的理论分析、同时它们确定如何以可重复的方式校准您的系统。
    www.system-scale.com/.../labservices

    我可以说的是、任何分析都应涉及在预期温度范围内使用最大误差规格计算所有器件上可能看到的最大误差。 分流电阻器的容差和漂移实际上是 INA180的增益误差。

    考虑到您要查找的分辨率、我建议您查看 INA190。 它具有较低的带宽、因此输出噪声更小、这可能会使您受益。 您始终可以使用无源 RC 滤波器或有源滤波器来滤除放大器输出上的噪声。 输出噪声计算如下:
    VOUT [mV 峰-峰值]= GAIN*EN*6.6*SQRT (BW*KC)
    增益=器件增益
    EN =固有输入噪声频谱密度[nV/√Hz]
    BW =器件带宽[Hz]
    KC =砖墙校正因数

    您可以在此处了解有关噪声计算的更多信息:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-1

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用