This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:差动运算放大器电路中反馈电容器的大小

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742970/op07c-about-the-size-of-feedback-capacitor-in-differential-operational-amplifier-circuit

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMC6482

您好、TI 工程师!

如上图所示、如何获得电路中红色环路电容器 C2/C4的值、以及我想要获得详细信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭环带宽由 C2设置,极点为 fp=1/(2*pi*r2*c2)。

    同相输入滤波器由 C4设定、C4的极点为 fp = 1/(2*PI * C4*R3//R4)、其中 R3//R4 =(R1*R2)/(R1+R2)。

    此外、请考虑从 TI 下载免费的 SPICE 仿真器 TINA-TI、网址为:

    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    通过在 TINA-TI 中构建和仿真您的电路、可以在实际环境中构建电路之前避免许多问题。 如果在 TINA-TI 中构建电路后遇到问题、请随时在 E2E 论坛上发布 TINA-TI 的原理图以获取进一步帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢!Tim Green1!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    为了在直流和交流条件下获得最佳共模抑制、应匹配元件 R1...R4、C2和 C4、如数据表 LMC6482的第8.1.3节所示。 例如

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!Kai!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 开!
    请查看以下链接。 谢谢!
    e2e.ti.com/.../743977