Other Parts Discussed in Thread: OPA2333A-EP, OPA2333-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2333A-EP 主题中讨论的其他器件: OPA2333-Q1
您好!
这些规格表明该器件 符合汽车应用要求。 这意味着通过 AEC-Q100认证还是仅通过 AEC-Q200认证?
Munir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333A-EP, OPA2333-Q1
您好!
这些规格表明该器件 符合汽车应用要求。 这意味着通过 AEC-Q100认证还是仅通过 AEC-Q200认证?
Munir
Munir、您好!
我不知道 OPA2333A-EP 数据表中有任何内容表明该器件符合汽车应用要求。 您能给我提供更多详细信息吗?
EP 器件可在军用等恶劣环境中获得不同的处理和额外的资质认证。
对于符合 AEC Q100标准的汽车产品、 在本例中、您应选择带有 Q1后缀的器件(OPA2333-Q1)。 Q1产品确实具有可实现 PPAP 的功能、但 EP 产品具有更严格的工艺流程和额外的凝血。 有关 EP 产品的更多详细信息、请参阅以下链接: